{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can both M580 redundant power supply modules provide the power at same time and equally
Question:
Can both M580 redundant power supply modules provide the power at same time and equally?

Answer:
No. M580 redundant CPS is designed to have only one active cps providing the power for the sake of life time difference. (or else, It is likely that both CPS fails around the same time which might cause the impact on the customer’s process)

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: