המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
How do you run the motor in reverse on the ATV630 and ATV930 using Telegram 1 with the profinet option card?

Issue:
How do you run the motor in reverse on the ATV630 and ATV930 using Telegram 1 with the profinet option card VW3A3627?

Product Line:
ATV630 and ATV930  with the Profinet VW3A3627 option card. 

Environment:
Telegram one only

Cause:
Wants to run the motor in reverse using telegram 1 in profinet.

Resolution:
You have to write a hex C000 which is negative -100% of the max freq tFr range and the motor will run in reverse 
The frequency reference is normally the second word in the profinet output table for command. 

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Telegram run motor in reverse.JPG.jpg [54.35 KB]