{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

The EasyPact EZCV with earth leakage protection is compatible with reverse feeding?

The EasyPact EZCV with included earth leakage protection can be supplied from the top or bottom (reverse feeding) with the following restriction: the supply voltage must be below 240V AC.
For voltages above 240V AC the EZCV is compatible with supply from the top side. The Line and Load sides are marked on the front cover of the device for guidance.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: