המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
The Compact NSXm160 is compatible with installation on DIN rails in Prisma G and P enclosures?
The NSXm160 is compatible with DIN rail installation in Prisma P and G switchboards.
The installation can be made on adjustable DIN rails with reference numbers 03402 (Prisma P) or 03002 (Prisma G).