{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can we guarantee Type 1 or Type 2 coordination for motor control and protection using EasyPact CVS circuit breaker?

Article available in these languages: Turkish

Using the EasyPact CVS circuit breakers equipped with magnetic MA protection we can assure Type 1 coordination in combination with the contactors and relays from the attached table.
The product combinations from the attached table must be followed to assure Type 1 coordination.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
CVS Coordination type 1.pdf [9.04 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: