{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Why, when connected via the PM8000 meter as gateway the devices connect under the PM8000 meter as Modbus slaves are discovered as PM8000 in Ecoreach ?

Please refer to the attachment for details.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים

PM8000 meter as gateway discovery.pdfPM8000 meter as gateway discovery.pdf [660.33 KB]
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: