{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the PMESWT0100 be used in M580 HSBY configuration?
Goals and Symptoms

Can the PMESWT0100 weighing module be used in M580 HSBY configuration?


Facts and Changes

Unity pro, M580, PMESWT0100


Causes and Fixes

The use of PMESWT0100 module in M580 RIO in the case of HSBY configuration has not being tested and validated hence should be avoid.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: