{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is it possible in Unity pro to force %IW values directly from the Animation Table with M580?
Issue
Need to force analog input DDT in the M580.

Product line
M580, Unity pro , Control Expert


Resolution
It is possible now to force Analog inputs on M580 with unlocated data model (on Device DDT).

it will not be implemented on located data, because Schneider focus is on unlocated Data with M580.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: