המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
What is maximal cross section of the cable at front and rear terminals? Asfora, EPH57001xx loudspeaker outlets
Maximal cross section for connection at front and rear terminals is 2,5 mm2. It is only suited for cables for loudspeakers.