{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How many number of Modbus socket can be opened for M172P?
The maximum number of clients that can be connected to the controller is 6.
when the setting of additional tcp socket is 0 then the maximum number of open channel is created is 3.
when the setting of additional tcp socket is 3 then the maximum number of open channel is created is 6.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: