{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can ABE7H20E200 work with BMXDDI6402K module
Question:
Can ABE7H20E200  work with BMXDDI6402K module?

Answer:
Yes.
As the telefast base is same except that the accessory cable is different.
So  the  BMXDDI6402K module can work with pair ABE7H20E200 modules with cables of ABE7H34E

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
2018Feb_Telefast.png [98.31 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: