{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
In which material is made the ZBYD06*** ?
The base material is plastic (ABS), front is silver anodized, backside self adhesive.

שניידר אלקטריק ישראל