{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What IP address does M580 DHCP server use?
Issue

Customers are often confused whether which M580 IP address (main IP or IP A) is used as DHCP server IP address.

Product Line

M580


Resolution

The DHCP server uses the main IP of the CPU to serve the CRA as well as the X80 HART modules.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: