{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What does the OLN parameter mean on the ATV21 and ATV212 drives?
Issue:
OLN meaning on the ATV21 and ATV212 drives.

Product Line:
Altivar ATV212

Environment:
all

Cause:
Motor overload function

Resolution:
OLN is the motor overload characteristics for self cooled, force cooled etc.   The factory default is 0 for self cooled motor.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: