המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the battery life of the PM5500 Series meter?

Article available in these languages: Spanish

Issue
Battery Life in PM5500 Series

Product Line
PM5560
PM5561
PM5563

Environment
Battery Life
PM5500 Series Meter


Resolution
The internal battery in the meter keeps its clock running and helps maintain the time even when the meter is powered down.
The life expectancy of the meter’s internal battery is estimated to be over 10 years at 25 °C under typical operating conditions.
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות