{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Altivar drives, do I need a separate run command with preset speeds?

Issue:
Wondering If I need a separate run command with preset speeds, on Altivar drives

Product Line;
Altivar drives

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Yes, a run command is needed and the preset speed is a separate logic input. Need both to be high, to run at the preset speed.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
סיווג:
גלה עוד
טווח:
סיווג: