{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Why won't my ATV630 run when I press the run button on the keypad?
Issue:
My ATV630 will not run when I press the run button on the keypad.

Product Line:
Altivar 630

Environment:
All

Cause:
Drive in ready state doesn't run when the run button is pressed, no faults

Resolution:
Be sure the drive is in HMI control. Check the top right corner of the keypad display. If you see "Term", the drive is in terminal control. Press the LOCAL/REMOTE button once, and you should see "HMI" in the top right corner of the display. The drive should now run when the RUN button is pressed.

If pressing the button does not toggle the control type between "Term" and "HMI":
The LOCAL/REMOTE button is deactivated by factory default. The button will need to be activated.
To activate the button: Go to Complete Settings -> Command and Reference  -> HMI cmd. and change it from 'Disabled' to 'Bumpless'.



שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: