{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What terminal blocks can be used with a BMXDRA0804T I/O module?
BMXDRA0804T I/O module can be used with one of the following terminal blocks:

- BMXFTB2000 - Cage clamp
- BMXFTB2010 - Screw clamp
- BMXFTB2020 - Spring clamp

The terminal blocks will have to be ordered separatly, the BMXDRA0804T I/O module does not come with any terminal block.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: