{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the BRA parameter in the Altivar Process Drive ATV630 and ATV930?
Issue:
BRA parameter in the Altivar Process Drive ATV630/930.

Product Line:
Altivar Process Drive ATV630, ATV930

Environment:
All serial numbers, all model numbers

Cause:
Customer wanted to adjust the deceleration ramp adaptation setting in the drives.

Resolution:
The BRA or dec.ramp adapt can be located by going to: Complete Setting -> Generic Functions -> Ramp -> DEC.Ramp Adapt.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: