{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is there possibility to parametrize drive in TwinCat without writing application program with sdo read/write ?
The latest versions of the *.xml file (for ATV900, ATV320 and ATV32) allows to configure drive's parameters without creating SDO request in PLC program or to modify the PDO.
The parameters are in “CoE – Online” tab. Picture attached.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
rtaImage.jpg [609.2 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: