המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
What demand parameters are available in PM1130H meter ?
The meter provides last, present, and maximum (peak) demand values, and a
timestamp through counters when maximum (peak) demand occurred.
The meter supports standard demand calculation methods, including sliding block,
fixed block, and rolling block.
Peak demand registers can be reset manually (password protected) or through
communication.
Demand measurements include:
• Demand (Total): W, VAR, VA