{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to use T_M_DIS_STD_CH_STS on BMXDDI3202K?
Question:
How can we use T_M_DIS_STD_CH_STS on BMXDDI3202K in terms of module diagnostic like TRIP, FUSE and Short Circuit?

Answer:
Structure T_M_DIS_STD_CH_STS  is the common structure reserved for DI/DO modules. However, not every bit is used for each module.
Trip function is only used on DO module, so as Short circuit.
Fuse Error could be realized in specific DI module, however it was not realized in DDI 3202K according to R&D.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: