{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is there a disconnect switch in the process drive ATV630?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Is there a disconnect switch in the ATV630?

Product Line:
Altivar ATV630

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The Altivar ATV630 process drive does not have disconnect switch built in, unless you order with the EU Suffix on the part number which is equivalent to certain models of the ATV650.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: