{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Enclosed ATS22 soft starter is not running in Auto mode.

Article available in these languages: Spanish

Issue:
ATS22 Not Running in Auto Mode.

Product Line:
8639 22U enclosed ATS22

Environment:
All

Cause:
Auto start is not starting the soft starter.

Resolution:
Normally the auto start for auto is terminals 5-6.  So the end customer will need to close a set of dry contacts on these terminals to start the unit in Auto mode.

You can find the basic wiring diagrams in the Enclosed Altistart 22 manual
https://www.se.com/us/en/download/document/30072-453-26/

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: