{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How can we see the checksum of application of M221 controller ?
For M221 controller range, it is possible to check application checksum through system words %SW94-%SW95
%SW94 -%SW95 , this is a Checksum  of the application
the values  of %SW94-%SW95 content can be seen/read either connected to the real M221 PLC or also  in simulation mode  ( the values will be the same in both case)
so for each application he can register the checksum

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: