{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Information for Noise level of UPS Galaxy PW

Issue:
Information for Noise level of UPS Galaxy PW.


Product line:
Galaxy PW US


Environment:
Galaxy PW 150KVA US
Galaxy PW 225KVA US


Cause:
Customer needs UPS room noise level with Galaxy PW.


Resolution:
We publish this information. for Galaxy PW UPS.

Noise levels
Noise levels are measured according to standard ISO 3746 (NFS 31 027).
UPS noise levels are indicated below:

UPS rating in KVA100130150180200225
Noise level on normal floor (dBA)626364656768

The noise level is identical for linear and non-linear loads.






שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: