{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

​Information for Noise level of UPS Galaxy 5000 NAM

Issue:
Information for Noise level of UPS Galaxy 5000 NAM


Product line:
Galaxy 5000 NAM


Environment:
Galaxy 5000 40KVA, 50KVA,60KVA, 80KVA, 100KVA and 130KVA


Cause:
Customer needs UPS room noise level with Galaxy 5000.


Resolution: We publish this information. for Galaxy 5000.

Noise level
Measured according to ISO 3746 (NFS 31 027).
UPS acoustic pressure level for linear loads are indicated below.
UPS rating (kVA)40/50/60/80KVA100/130KVA
Noise level on a normal floor (dBA) with an RL load at 3 feet6563



שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: