{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ATV630: what are the minimum parameters that need to be programmed prior to running the motor?
Issue:
What are the basic parameters on an ATV630?

Product Line:
Altivar Process ATV630

Environment:
All

Cause:
Programming

Resolution:
You want to program the parameters in the Main Menu >  Simply Start to protect the motor.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: