המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Do we have documentation indicating that the ATS01N2 have only 2 controlled outputs and 1 straight through?
YEs, this information is written in ATS01 catalog. The latest catalog pages are in attachment, the information you are seraching for is with highlight.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATS01 Pres _v5.0_60540.pdf [86.02 KB]