{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Can you use a Servo stepper motor on the ATV600 and ATV900 Process drives?

Issue:
ATV600 and ATV900 process drive running a servo stepper motor.

Product Line:
ATV600 and ATV900 Process drives

Environment:
All

Cause:
Wants to run a stepper motor on the ATV960 drive.

Resolution:
No you can not run a stepper motor on the ATV600 and ATV900 process drives.  You will need to look a the Servo Lexium drive.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
Altivar Process ATV600Altivar Process ATV900
גלה עוד
טווח:
Altivar Process ATV600Altivar Process ATV900