המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
How many BMXNOR0200 module we can have with Modicon M340 CPU
The maximum Ethernet port for M340 CPU system is 3 including the port on PLC. Therefore, a maximum of two BMXNOR0200 modules
can be inserted in a M340 system.