{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Can the IFE act as a Modbus Master for Modbus serial devices downstream that are not circuit breakers?

Product Line
IFE, Micrologic Trip Unit

Environment
Documentation

Resolution

IFE can work like a Modbus Gateway and Modbus devices can be daisy chained from the last IFM.
These Modbus serial devices could be energy or mechanical meters.




שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: