{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to activate the Site Manager with Vijeo Designer runtime
The HMI RunTime includes the SiteManager software if the hardware target supports it.
To activate this feature in Vijeo Designer target:
Enter offline mode, click "Main Unit Settings / Remote Viewer Settings", then select "SiteManager Embedded".
  • In order to start the SiteManager software, set "Remote Management"/"Access Control" to "Enable"
  • In order to stop the SiteManager software, set "Remote Management"/"Access Control" to "Disable"

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: