המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
TeSys Contactor Selection table for DC current switching?
Guide for selection of contactor for DC application is in Attachment1.

E.g. for switching of 35A at 220VDC in utilization category DC-1 to DC-5 can be used contactor LC1D32 with 3 poles connected in series.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Attachment1.pdf [158.84 KB]