{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the ATV320 24Vdc logic input loading?
Issue:
What is the consumption on the ATV320 digital inputs?

Product Line:
ATV320

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Calculating external power supply requirements

Resolution:
The ATV320 digital inputs, DI1 thru DI6, consume 7mA each.  The STO input consumes 16mA.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: