{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does the ATV340 have embedded CANOpen?

Issue:
Is CANOpen available for the ATV340?

Product Line:
ATV340

Environment:
All non-Ethernet models

Cause:
Wiring

Resolution:
CANOpen is not a standard embedded protocol on ATV340 drives.  Obtain a CANOpen option module based on the connection type: VW3A3608 for RJ45
VW3A3618 for SubD9
VW3A3628 for Open style terminal

See attachment.

Note that the ATV340....E Ethernet models will not accept any comms module.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV340 CANopen modules.pdf [156.08 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: