{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How many SCADA clients can be connected to an Easergy T300 using IEC 104 protocol?
  • There is a limitation of 8 redundant connections to create multiple SCADA channels using the IEC104 protocol. Create 1 channel per client.
  • Make sure to fill-in the Remote IP@ list field. It shall be different for every channel
  • Please refer to attached file

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
How many SCADA clients can be connected to an Easergy T300 using IEC 104 protocol.pdf [313.34 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: