{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is it possible to monitor status of Extension card digital and analog signals via web server on Altivar ATV630, ATV930, ATV340...E?
Yes, it is possible. After login to the web server, in the section displaying - I/O status all the inputs are visible. See printscreen.
Analog signals, can be monitored also in the dashboard menu. To be able to see them in the dashboard, it is necessary to create a new table with required variables. See the print screen with added AI4 and AI5 analog signals. Then the table can be added to dashboard as a widget.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
WEb_Server_ATV630_IOstatus.jpg [401.95 KB]
WEb_Server_ATV630_Create new table.jpg [167.55 KB]
WEb_Server_ATV630_Add table to dashboard.jpg [359.97 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: