{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What would cause an Altivar drive to respond backward to a speed reference on AI1 or AI2?
Issue:
What would cause an Altivar drive to respond backward to a speed reference on AI1 or AI2?

Product Line:
Altivar Machines

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Drive responds inversely to speed reference

Resolution:
This is most commonly caused by the speed reference wires being reversed.
For example: If you're using 0-10V speed potentiometer on +10V,AI1,COM, then swap your wires on +10V and COM

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: