{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Are any of the Altistart soft starters applicable for a synchronous motor?
Issue:
Altistart soft starters usage with a synchronous motor?

Product Line:
Altistart ATS01 ATS22 ATS48

Environment:
All models

Cause:
NA

Resolution:
No. All of the Altistart product lines, ATS01/ATS22/ATS48, are designed for asynchronous squirrel cage induction motors.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: