{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

GVX Packing Material and BusBar Storage



Issue:
GVX Packing Material and BusBar Storage.


Product line:
GVX, Galaxy VX.


Environment:
All Product models, all serial numbers.


Cause:
The GVX packing material should not be thrown away due to the busbars and covers are inside the packing material.


Resolution:
Do not throw away the packing material till they have been inspected and all parts removed from them.

2


1
3

4


5
6
7

8

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים

GVX Packing Material and BusBar Storage.pdfGVX Packing Material and BusBar Storage.pdf [333.5 KB]
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: