{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

AP9635 Modbus registers are not compatible with NAM Galaxy 5000 Modbus registers


Issue:
AP9635 Modbus registers are not compatible with NAM Galaxy 5000 Modbus registers.


Product line:
Galaxy 5000 NAM


Environment:
Galaxy 5000 40KVA, 50KVA,60KVA, 80KVA, 100KVA and 130KVA


Cause:
AP9635 Modbus registers are not qualified for NAM Galaxy 5000.


Resolution:
Do not use AP9635 MODBUS resistor for NAM Galaxy 5000 UPS.

Use below link to download the correct Modbus register used for NAM Galaxy 5000.

http://www.apc.com/shop/us/en/products/MGE-JBus-Modbus-Card/P-66061




שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: