{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Which HV circuit breakers and contactors are Marine certified ?
The rated voltage for marine application and mainly on board the vessel are lower than 17.5 kV.
So the ranges which have been certified are :

- LF circuit breaker (SF6 technology)
- Evolis17 (vacuum technology)
- Rollarc contactor (SF6 technology)
- CVX /CBX contactor (vacuum technology)

The main certification body are :
- Bureau Veritas
- DNV.GL
- Lloyd's Register

All the certificates can be downloaded from Shopping Kiok intranet website

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: