המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do we open a PDF file from the Vijeo Designer Runtime ?
If the HMI platform you are using has a Windows Operating System, you can create a script in Vijeo Designer to open a PDF from the inside of Vijeo Designer.

Ensure you have a PDF reader installed.

The following syntax works with Adobe Acrobat Reader and PDFXCView

Sys.createProcess("C:\\Program Files (x86)\\Adobe\\Acrobat Reader DC\\Reader\\AcroRd32.exe", "/A C:\\SEI_XBTGH_QRG.pdf");



שניידר אלקטריק ישראל

How do we open a PDF file from the Vijeo Designer Runtime ?
If the HMI platform you are using has a Windows Operating System, you can create a script in Vijeo Designer to open a PDF from the inside of Vijeo Designer.

Ensure you have a PDF reader installed.

The following syntax works with Adobe Acrobat Reader and PDFXCView

Sys.createProcess("C:\\Program Files (x86)\\Adobe\\Acrobat Reader DC\\Reader\\AcroRd32.exe", "/A C:\\SEI_XBTGH_QRG.pdf");
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות