{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What can cause an INF6 fault on the ATV320 Drives?
Issue:
INF6 fault on ATV320

Product Line:
ATV320 drives

Environment:
All

Cause:
The option installed in the drive is not recognized.

Resolution:
• Check the reference and compatibility of the option.
• Check that the option is well inserted into the ATV320.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: