{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What can cause a Load Slipping Fault (AnF) on a ATV320 drive?
Issue:
Cause of a Load Slipping Fault (AnF) on a ATV320 drive.

Product Line:
ATV320 drive

Environment:
AnF faults

Cause:
The difference between the output frequency and the speed feedback is not correct.

Resolution:
Check the motor, gain and stability parameters.
Check the size of the motor /drive load.
Check the encoder’s mechanical coupling and its wiring.
Recheck all the motor parameters
May need to add a braking resistor and turn off the brA.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: