{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is an ASF fault on an ATV320 drive?
Issue:
Getting an ASF fault on an ATV320 drive

Product Line:
ATV320 drives

Environment:
ASF faults

Cause:
Occurs during the phase-shift angle measurement, if the motor phase is disconnected or it the motor inductance is too high.

Resolution:
Check the motor phases and the maximum current allowed by the drive.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: