{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the acceptable tolerance for the stripping length of a cable to be connected to the bare cable connectors of the Compact NSX?
For a correct installation of the wires to the bare cable connectors of Compact NSX, the cables must be stripped to the length indicated in the supplied instruction sheet, with the accepted tolerance of -0mm / +2mm.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: