{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Do we have vibration tests ?
Vibration tests are not required by IEC 62271-100 (circuit breaker) or 62271-106 (contactors).
This test is mandatory only to get a Marine certification as required by IACS rules.
We have performed vibration tests for Evolis 17.5 kV, LF range and Rollarc contactor as these
product are marine certified.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: