{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the voltage trip levels for the ATV340 drives?
Issue:
ATV340 voltage trip levels.

Product line:
ATV340, Altivar 340

Environment:
480V models

Cause:
High line voltage, regeneration

Resolution:
The trip level for Overbraking is 820VDC on the DC bus.
Overbraking threshold is 780VDC on the DC bus.
The trip level for Mains Overvoltage is 760VDC on the DC bus.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: